请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28019 大家好、
我的客户使用的是 Ucc28019、在220VAC 输入下进行测试时、一切都正常。 但是、当输入电压为110V 时、输出向上和向下摆动、如下所示。
客户参考 PMP2552并进行一些小改动、SCH 如下所示:
如何修改以减少 振荡?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Holly、
感谢您关注 UCC28019 PFC 控制器。
输入电流+和-峰值处的振荡是在 PFC 级的电流限制下运行的结果。
PMP2552参考设计适用于185Vac 至265Vac 的输入电压、换句话说、它仅适用于高压线路。
它不是为处理低压线路条件而设计的。
在110V 交流输入下、峰值电流高于电流限制设定点、因此控制器逐周期限制开关峰值。
这是振荡的原因。 只需减小电流感应电阻器并不是一个解决方案、因为电感器和输出电容的大小不适合客户想要应用的最小输入电压下的较高峰值电流。
我建议客户使用 UCC28019A Excel 设计计算器工具、使用适合其应用的输入条件来生成新设计。
我还建议从 UCC28019改为 UCC28019A、这是一种直接替代产品、并且具有一些功能改进。 但如果需要、UCC28019仍可使用。
此致、
Ulrich