This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740A:TPS82740A 静态电流

Guru**** 1180280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740A, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925386/tps82740a-tps82740a-quiescent-current

器件型号:TPS82740A
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

在 TPS82740A 数据表的第5页上、它列出了"器件未开关"和"器件开关"时的工作静态电流。 什么控制器件是否在切换?  对于第1行和第2行、EN = VIN 和 CTRL = GND、IOUT = 0、而对于第1行、则显示"器件未切换"、第2行"器件切换"


我还尝试在网页上模拟 TINA-TI 模型
www.ti.com/.../TPS82740A

我移除了模型中的负载并将 CTRL 引脚连接到 GND 而不是 VIN、但在这种情况下、我将获得10微安的输入电流、而不是数据表中列出的500纳安。 这是为什么? 该模型是否还需要执行其他操作才能获得500纳安静态电流?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让我向您介绍一下我在产品页面上找到的白皮书、该白皮书详细讨论了该主题: https://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

    我不确定这些模型是否准确地为 IQ 建模。  但是、如果您可以发布 TINA 文件、我可以查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS82740A_5F00_SteadyState.tsc

    Chris、

    感谢您提供有关静态电流的白皮书。  我要读取它。

    同时、这里是我的 TINA-TI 模型(与 TI 网页上的模型相同、唯一的变化是移除了负载、CTRL 引脚连接到 GND (而不是 VIN)。

    此外、什么控制器件是否切换?    对于表中的第1行和第2行、EN = VIN 和 CTRL = GND、IOUT = 0、而对于第1行、则显示"器件未切换"、第2行"器件切换"

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    本文应说明开关和非开关之间的区别。   

    TINA 模型表示未对 IQ 建模。

    我想估算器件的电流消耗、我建议使用 D/S 中的效率曲线