This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:有关输出电流误差的详细信息

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923268/tlc59116-details-on-the-output-current-error

器件型号:TLC59116

尊敬的 e2e 支持:

我们能否分享更多有关数据表第7页上输出电流误差数据的详细信息?

对于最大输出电流(100或120mA)、26mA 的+/-8%规定是否相同?

我们是否有任何标准偏差或任何其他数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、设备太旧、无法找到原始验证数据。 根据我对此类灌电流器件的经验、5mA 等超低电流范围内的精度可能会超出规格。 我将咨询 PE 团队、以检查我们是否在 ATE 计划中测试过它、并在下周初向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们没有相关数据...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我是需要这些信息的工程师、对我来说听起来很糟糕... 您是否有 类似产品的一些数据?

    我还有一个关于数据表中数据的问题、更准确地说、在最大值和典型值之间。

    我们能不能认为这种演变是高斯吗? 如果可以, “标准偏差”(sigma)大约是多少(+/-4或+/-5)?

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S é bastien、您好!

    我们将介绍质量测试中数据表规格表中的测试条件、即 Iout = 26mA/52mA。 很难测试所有输出电流设置和 REXT 组合、因为这会耗费大量时间。  

    典型规格是我们在理想条件下设计的规格、最大值是我们可以保证的最差处理角和条件下的规格。 由于制造过程、所有单元的性能不能相同、它们应该是高斯分布。 但我无法与您分享 Cpk 的测试数据。