This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LM25066A:LM25066A 外部 Rs 限制

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924628/ccs-lm25066a-lm25066a-external-rs-limitation

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: LM25066

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

LM25066A 输入感应是否存在任何 Rs 限制?

我发现、如果我们在 P12V 条件下使用0.15m Ω Rs 来实现100A 的最大电流、SPM_GUI 无法显示正确的值。

我发现、当 实际负载为0A 至10A 时、遥测始终显示2.7A。

但我将 Rs 从0.15 m Ω 重校准到0.3 m Ω、遥测似乎很好。

虽然在0A 电流下仍具有1.5A 偏移、但当实际负载超过20A 时、可接受报告精度。

因此、我需要您确认 Rs 值是否存在一些限制?或者如何优化精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您使用哪种软件与 LM25066通信?

    PI-Commander EVM GUI 是用于 TI 热插拔的推荐软件。

    在 PI 命令器中、您可以选择设置您在电路板上使用的 Rsense 电阻器、如下所示。

    此外、您共享的图像未正确上传。 您能否以.png 格式将其作为附件上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在附件上上传了 PNG 文件。

    IIN 报告结果是不是线性的、如下所示的测试表所示。

    热记录仪 万用表 直流负载 PMBus 寄存器 比率 结果
    负载 温度 输出电压 输出电流 温度 输出电压 输出电流 温度比 Vout 比 Iout 比
    10.00% 29.9 11.98 7.1. 28.9. 12.007. 2.684 96.66% 100.23% 37.80%
    20.20% 29.9 11.98 14.2. 29.1. 12.003. 7.1. 97.32% 100.19% 50.00%
    30.00% 29.9 11.97 21.3. 29.4. 11.99 14.2. 98.33% 100.17% 66.67%
    40.00% 30.5 11.96. 28.4. 30.3. 11.9885 21.6. 99.34% 100.21% 76.06%
    50.00% 31.1. 11.95. 35.5. 30.9. 11.976 29.3. 99.36% 100.22% 82.54%
    60% 32.5. 11.94. 42.6. 32 11.96. 36.7. 98.46% 100.17% 86.15%
    70.00% 34.1. 11.93. 49.7. 33.4. 11.96. 44.2. 97.95% 100.25% 88.93%
    80.00% 34.5. 11.92 56.8. 35.1. 11.948 51.7. 101.74% 100.23% 91.02%
    90.00% 36.7. 11.91. 63.9 36.4% 11.948 59.3. 99.18% 100.32% 92.80%
    100.00% 37.1. 11.91. 71. 36.2. 11.939 66.7. 97.57% 100.24% 93.94%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LM25066出现电流感应误差的原因有三个、

    1. 内部电流感应放大器的失调电压误差。 对于 LM25066、失调电压可约为4mV (包括裕量)。 这将导致较低电流下的精度较差、而精度随着分流电阻器值的降低而降低。
    2. 未感测到 Rshunt。 需要适当的开尔文连接、以避免感应中的错误。

    3. 流经 VIN 的电流可以为8mA。 如果 SENSE+线迹较长、则该线迹上会出现压降(8mA x 线迹电阻)、这将导致电流感测测量的偏移误差。