大家好、
我正在为我的应用设计定制板。 我的板在12V 电压下工作、需要15A 输出电流。 我需要针对我的应用从48V 降至12V。 因此、我将 TPS40170-Q1用于此应用。 下面随附了电路板 TPS40170-Q1器件的原理图和 PCB 布局。
我的设计参数如下:
工作频率:320Khz
输入滤波器:三个10uF 电容器、包装电容器为2220 (公制5750)、额定电压为100V 直流(制造商器件型号:C5750X7S2A106M230KB)
输出滤波器:SMD 电感为6.8uH、1.68m Ω 直流电阻和27.8A 最大直流电流(制造商器件型号:SER2915L-682KL)
SMD 铝聚合物电容器、68uF、ESR = 35m Ω、额定电压为35Vdc (制造商器件型号:eeh-ZA1V680XP)
使用 CSD19502Q5BT SMD 型 MOSFET