This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:当器件的频谱高达2MHz 时、WEBench 将频率限制在刚好超过200kHz 的范围内

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921246/lm46002-q1-webench-limits-the-frequency-to-just-over-200khz-when-the-device-is-speced-to-run-upto-2mhz

器件型号:LM46002-Q1

为什么 WEBench 不允许您为此器件输入高于200kHz 的频率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不应该是这样、您是否有 webench 设计的链接? 另一种可能是、如果您具有高转换率(高 VIN 和极低 VOUT)并违反器件的最短导通时间

    否则、我可以将其移至 webench 组以获取更多信息

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我希望您已经解决了您的问题。 我现在将关闭该线程。 如果您有更多问题、请随时再次打开

    谢谢

    -Arief