This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:适用于 LiMnO 电池的参考设计

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923877/bq35100-reference-design-for-limno-batteries

器件型号:BQ35100

大家好、团队、

我的客户希望将该器件与两个 LiMnO 或四个 LiMnO 配合使用。

  是否有适用于以下电池用例的参考设计?

1、2个串联 LiMnO (Panasonic CR123A)

2.四个 LiMnO (Panasonic CR123A)、两个串联至两个并联。

如果没有参考 设计、您能否向客户提供这些参考设计?

此致、

猪排  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    最佳参考设计是 EVM、所有配置均可通过修改 EVM 原理图来实现。

    本文档中提供了原理图 :https://www.ti.com/lit/ug/sluubh7/sluubh7.pdf?ts=1594996524201&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ35100

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt - San、

    感谢你的答复。

    对于我的客户、由于两个串联的 CR123A (3V)、他们需要添加外部电路。

    您能否为 EVM 提供附加电路?

    此外、

    您能否提供四个 CR123A 的设置参数、使其与2个串联并联?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    他们应该能够按照 EVM 上的原理图派生电路、原理图上的 J2用于设置 EVM 上的电池配置。 通过查看选择2-4节电池选项时连接的电路、可以了解他们需要执行的操作。

    您将需要对正确的化学 ID 和应用特定参数进行编程、它看起来就像该电池的化学 ID、因此应非常容易按照我在上述帖子中链接的文档进行设置。

    此致、

    Wyatt Keller