This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18563Q5A:CSD18563Q5A 的 HBD/CDM/mm 数据

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924668/csd18563q5a-hbd-cdm-mm-data-of-csd18563q5a

器件型号:CSD18563Q5A

您好、先生:

我们的客户需要  CSD18563Q5A 的 HBD/CDM/mm 数据。

我无法从数据表中找到数据、您能提供支持吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candice、

    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD18563Q5A 通过750V HBM 和2000V CDM 标准。 TI 不测试 MM ESD。