This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023

Guru**** 2390935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924254/lm5023-lm5023

器件型号:LM5023

我想知道如何使用 QR 引脚。

QR 引脚的额定值 为最大负注入电流4mA、最大负输入电压-0.3V。

如果 辅助绕组上的电阻分压器连接到 QR 引脚,则负电压可能会比-0.3V 大得多。

IC 内部是否有任何二极管来保持负电压 小于 -0.3V?

还有一个问题。

应在手册中写入的1mA 至4mA 范围内选择 IQR。

但在手册中的设计示例中、在最小输入电压下、IQR 小于1mA。

请告诉我。

谢谢、致以诚挚的问候。

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi

    是 的,QR 引脚上有一个内部电压钳位。

    绝对最大值表中引用的-0.3V 最小值是正常运行中看不到的直流连续信号。
    IQR 的值在高压线上选择。
    这意味着 IQR 将随着输入电压的降低而降低。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

    我的所有问题现在都很清楚。

    玩得开心!

    Takashi