Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM33604 您能给我一些建议来使两个 LMZM33604s (+15/-15V)与一个振荡器同步吗? 振荡器必须支持两个移位输出(0°/180°)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Thomas:
您能描述您的应用吗? 有关在反相降压/升压拓扑中使用 LMZM33604的信息、请参阅此 应用手册 。
还附加了一些相移振荡器参考。 这可能是创建相移振荡器的起点、该振荡器可以与两个 LMZM33604同步。
此致、
Jimmy