This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BAT 引脚电容器功能

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924172/bq25619-bat-pin-capacitor-function

器件型号:BQ25619

大家好、

所有充电器的 BAT 引脚都需要一个电容器、通常建议使用10uF 电容器。 由于 VBAT 通常已经是一个稳定的直流值、您能不能帮助理解 BAT 引脚电容器的功能是什么?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BAT 上的电容器有助于 内部环路实现稳定性。 电池 本身不能替代电容器。

    此致、