请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27212 美好的一天!
我对器件 UCC27212数据表中的信息有一些疑问。
数据表在第7-8页提供了一些有关动态参数的信息(请参阅第6.6节"开关特性")。
根据此信息、测试条件为 VDD=VHB=12V 或 VDD=VHB=6.8V。 我没有找到任何有关输入电压的信息。
此动态参数的输入电压是多少?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
美好的一天!
我对器件 UCC27212数据表中的信息有一些疑问。
数据表在第7-8页提供了一些有关动态参数的信息(请参阅第6.6节"开关特性")。
根据此信息、测试条件为 VDD=VHB=12V 或 VDD=VHB=6.8V。 我没有找到任何有关输入电压的信息。
此动态参数的输入电压是多少?
此致
Mark、您好!
感谢您关注 UCC27212。 我查看了数据表、我知道您为什么会提出这个问题。
当您提到输入电压时、您是指 LI 和 HI 输入引脚上的峰值电压吗? 我假设情况就是这样。 请确认这是您所参考的电压。
我需要确认这一点、但我认为测试条件在 LI 和 HI 输入上具有5V 峰值、它可能是3.3V 峰值。
确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
此致、