请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3405 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好,团队,
我们计划将 LM3405AXMKX/NOPB 用作 IR 降压转换器、但无法为此生成设计
以下是运行条件:
红外 LED 的编号:2.
红外 LED 正向电压:最小1.2V 和最大1.7V
电流设置:1A 或500mA
4.降压输入电压:3V3
请帮助 生成此设计。
谢谢,
Shubham