请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62480EVM-671 我们正在开发 TPS62480EVM-671 模块。 对于 VOUT=3.3V 且 VIN 为5V、我们将 FB 电阻器更改为540K 和120K。 我们设置 VSEL=LOW、MODE=LOW 和 RS 引脚对地短路。 我们已连接0.6 Ω 负载电阻器以检查 Iout=5.5A。 但输出电流绝不会超过3.7A。
请告诉我们您对此有何看法。