This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:输出电压的负载>13.5V

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924016/lmzm33603-load-for-output-voltage-13-5v

器件型号:LMZM33603

您好!

我们正在考虑 将 LMZM33603用于 具有24V 输入、15V 输出@1.8A 的应用。 我注意到、在数据表中、它指定了高达18V 的输出@2A、以及高达@3A 的高达13.5V 的输出。 该电流范围是否为持续直流电流? 如果存在高达1.8A 的大负载阶跃、此应用是否会有任何问题? 如果一个应用将电压调节至15V 输出(或其他高于13.5V 的电压)并且电流超过2A、则响应是什么?

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    1. 您提到的电流额定值适用于持续工作直流电流。 在更高的负载电流下、为了适应功率耗散和温升、与在2A 负载下为18V 相比、在3A 满载时的最大输出电压降额至13.5V。  
    2. 由于该器件的额定电流高达3A、因此高达1.8A 的大负载阶跃不会影响器件的标准运行。  
    3. 如果您想知道该器件的输出电流与输出电压建议是什么、请参阅 图19。 在15V 输出电压的情况下、您可能能够将持续直流负载电流推至略高于2.5A 的水平。

    此致、

    Jimmy