请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我需要更换 STWD100NYWY3F (STMicroelectronics)。
你有什么建议吗?
如果您想脱机、请告诉我。
谢谢、
Riccardo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我需要更换 STWD100NYWY3F (STMicroelectronics)。
你有什么建议吗?
如果您想脱机、请告诉我。
谢谢、
Riccardo
您好、Riccardo、
我想我们通过电子邮件和 TPS3828-33回答了这个问题、因此我将关闭这个问题。 尽管我们的器件是一款带有看门狗计时器的“复位 IC”,但只要电压高于2.93V 阈值,器件就会充当 WDT 监视器。 STWD100需要最低2.7V 的电压才能正常工作、并需要5V 的标称输入电压、因此要求几乎相同。 WDT 的时序为1.6s (与竞争对手器件相同)。 这是 P2P 直接替换