This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:调试步骤

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923549/ucc28180-debug-steps

器件型号:UCC28180

您好!

我已经  根据 TIDA-00779使用 UCC27531D 设计了 PFC 级。

我已经在寻找 UCC218180的分步调试过程、例如 UCC28951、但我找不到。 您是否有资源使电路逐步运行?

是否可以在没有交流输入的情况下进行某些功能测试? 例如将直流电源连接到 Vsense 和 Isense、并调整模拟输入和负载的电压电平以查看栅极信号。

在将230VAC 连接到系统之前、我希望确保控制器侧的一切都正常、以避免灾难性故障。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mert

    恐怕 UCC28180没有调试过程文档-但这里是一个框架。

    在为输入端加电之前:

    仔细检查从器件引脚到其目标位置的连接。

    向 Vout 施加20V 电压、并测量 IC VSENSE 引脚处的电压-该电压应约为 Vref 的5%或约为250mV。 这将检查输出电压感应环路。 此时还要检查 GND 引脚是否为0V -

    从输出端移除20V 电压。 通过1k 电阻将可变源连接到 VSENSE、并将源初始设置为0V。 将 VCC (12V)施加到控制器上。

    测量 VCOMP 处的电压-它应该是高电平(>4V、但我不确定是多高)。

    增加来自可变源的电压、直到 VSENSE 引脚通过5V。 当 VSENSE 达到5V 基准电平时、误差放大器应将状态从高电平更改为低电平(接近0V)。 这证明了电压调节环路正在工作、对于先前的测量、您应该期望误差放大器控制400V 的输出。

    检查 MOSFET 栅极上栅极脉冲的频率和振幅。 仔细检查从 MOSFET 源极到控制器 GND 的接地连接。

    检查 ISENSE 与电流感测电阻之间的连接。 如果可以的话,通过电流感测电阻运行1A 并检验 ISENSE 的电压是否为-1A*Rsense。

    检查从输入端通过 PFC 电感器到 MOSFET 漏极和二极管阳极的连接、然后连接到大容量电容器。

    拆下栅极驱动电阻器、并通过10k 电阻器(或一根导线)将 MOSFET 栅极连接至0V

    向输入端施加较低的直流电压(例如20V 左右)、大容量电容应充电至20V (对于 intu 桥式整流器、充电电压应小于或等于20V。 检查电容器+是否为20V、电容器-是否为0V。

    删除所有先前的连接。 设置一个"范围"来监控输出电压、VDS 和 Vgs。 向输入施加20V 电压、功率级应正常工作。 我只需运行一段时间、就可以在"镜片"上捕获图像、然后立即将其关闭。 (不要忘记使用电阻器或电子负载对大容量电容器放电)

    如果波形看起来正常-则从 AC 重试。

    BTW:我正在努力完成您的 PCB 布局-我希望 今天下午能为您准备一些东西、但我不保证。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢这的骨架:)

    Colin: 仔细检查设备引脚与目标位置之间的连接。

    Mert:已选中。 没关系

    Colin: 对 Vout 施加20V 电压、并测量 IC VSENSE 引脚上的电压-它应约为 Vref 的5%或约250mV。 这将检查输出电压感应环路。 此时还要检查 GND 引脚是否为0V -

    Mert:完成。 Vsense 为255mv。 计算是可以的。

    Colin: 从输出端移除20V 电压。 通过1k 电阻将可变源连接到 VSENSE、并将源初始设置为0V。 将 VCC (12V)施加到控制器上。  

    测量 VCOMP 处的电压-它应该是高电平(>4V、但我不确定是多高)。

    Mert:完成。 但它是0.2V 而非>4V

    Colin: 增加来自可变源的电压、直到 VSENSE 引脚通过5V。 当 VSENSE 达到5V 基准电平时、误差放大器应将状态从高电平更改为低电平(接近0V)。 这证明了电压调节环路正在工作、对于先前的测量、您应该期望误差放大器控制400V 的输出。

    Mert:完成。 当 Vsense 为1.5V 时增加电压、Vcomp 为5V、当 Vsense 超过5V 时、Vcomp 将再次变为低电平(0.2V)

    Colin: 检查 MOSFET 栅极上栅极脉冲的频率和振幅。 仔细检查从 MOSFET 源极到控制器 GND 的接地连接。

    Mert:完成。 但我看不到栅极脉冲、我看到高电平(驱动器的 Vcc)只是将 Vsense 增大到1.5V 以上。 请在下方查找 UCC28180栅极输出示波器。 您可以看到、频率正常、但振幅不正常。 由于它不能为0V、因此栅极驱动器输出仅为高电平。

    由于最后的结果不正确、我在此阶段停止了测试。 您对导致此问题的原因有什么看法吗?

    BTW:感谢您努力检查布局、明天就可以开始。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mert

    我的错误是、COMP 被故障开关保持在低电平(请见方框图)。 您在增加 Vsense 电压时看到的行为是正确的。 当 VSENSE 引脚达到调节基准电压5V 时、VCOMP 变为低电平。 我认为电路的这个部分是可以的。

    OUT 信号以 Dmax 运行、这不会为栅极完全放电留出足够的时间。 是否可以在 OUT 测试点 TP1处重试?

    我已经通过电子邮件向您发送了 PCB 评论-您现在应该已经准备好了。

    请告诉我您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    然后 Vcomp 标记为 OK。 谢谢。

    上面的信号是控制器的栅极输出。 TP1的范围如下。

      

    感谢您的宝贵评论。 我得到了批准。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mert

    我在这里有点困惑。 您的第一个帖子中的图显示了一个以100kHz 频率运行的有源波形、但第二个仅显示直流电平。

    控制器的栅极输出应为 矩形波、振幅为0至 VDD、以最大占空比运行。

    驱动器输出端的信号也应是矩形波-

    您能否重新检查它们。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    是的、这是令人困惑和胡说的。 因此、我用新的控制器更换了控制器、现在一切都正常。

    我已经完成了上面的所有检查、一切都很好。 我已应用交流电、除了无法获得高于336VDC 的输出之外、没有任何问题。

    在大约100VAC 时、输出达到336VDC、并且永不更改。 约为0.2安培。

    我已经检查了 Vsense、它大约为4.3V  

    下面是栅极信号。

    您对提高输出直流电平有什么建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mert

    控制器可能会进入电流限制、因此我建议您仔细检查与电流感应电阻器的连接。 电流感应电阻器计算是该产品 Excel 计算器中的一个步骤。 仔细检查此电阻器的感应连接-很容易在连接中拾取足够的杂散 mOhms、从而显著增大此 CS 电阻器的有效值。 从大容量电容负极到桥式整流器的-ve 端子运行1A、并测量 IC 的 ISENSE 和 GND 引脚之间的电压-测得的电阻是否与标称电阻值相对应。

    此致

    Colin