主题中讨论的其他器件: LP5907
为了实现稳定性、可以连接到 LDO 输出的最大电容是多少?也可以无限制地增大该电容? 我会连接大约100uF 的电容。
输出电流~10mA。 其他三个电容器将根据数据表中的示例进行设置。 LDO 输出电压-2.5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marcel:
我完全理解您的担忧。
LM27761 是一款非常旧的器件。 是的、数据表未指定限制。 遗憾的是、我将无法为输出电容提供任何最大值、因为我希望扩展数据表。 我建议将其保持在10uF 以下并测试稳定性。
在任何情况下、如果 BOM 超出数据表中的典型建议、客户都需要执行波特图测量。 另一个建议是为所需的 BOM 进行瞬态仿真、然后在工作台上对其进行测试。
但愿这对您有所帮助。
此致、
Febin