This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:设计计算器错误-修订版 B

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923243/tps24742-design-calculator-error---rev-b

器件型号:TPS24742

这适用于今天在 TI.com 上提供的 TPS2474x 设计计算工具修订版 B。

在反向电流阈值部分中... (步骤7)

计算电池 F115中的最小 Rdson 时、公式为"F113/F114"。如果 Rdson 为1 m Ω、则该公式在默认示例中所示的 Rdson 为1 m Ω 时有效(典型值为1 Mohm、最大值为1.15m Ω、最小值为0.87m Ω)

如果所选 Rdson 为14m Ω 典型值和17m Ω 最大值、则该公式不起作用-该公式计算 Rdson 最小值为14/17 = 0.82m Ω、这是错误的、会导致其他计算中出现误差。

例如、更好的公式是"F113/F114 * F113"。

请根据需要验证并更正公式、并在 TI.com 上更新电子表格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您的观察结果正确。 非常感谢您对此发表的评论。

    我们将在下一版设计计算器中更新此错误。