主题中讨论的其他器件: TPS54540
我在使用 TPS54626时遇到启动问题。 我使用 Webench 设计了开关电源。 布局与数据表中建议的布局非常相似。 负载具有相当大的范围。 其范围为10mA 至3.5A。 我刚刚构建了4个原型板。 所有这些都表现出相同的问题、但其中两个需要更高的负载电流才能解决该问题。 我认为我的问题是输出欠压锁定问题(我不知道原因是因为我在其参数范围内操作芯片)。 当这种情况发生时、芯片会锁存、这真的很糟糕。 我监测了反馈电压(VFB)和软启动电压。 反馈电压似乎上升至约530mV、然后缓慢上升至典型765mV 电平。 电路板发生故障时、只需在大约1.7倍的软启动时间关闭、这就是为什么我认为这是开始使用的输出欠压锁定。 请注意、如果我通过其使能引脚复位开关、则它会立即启动。 使能引脚复位后、反馈电压会直接上升到765mV (不会上升到530mV、然后缓慢上升到765mV)。 尝试修复此问题时、我应该查看什么?
以下是发生故障时电压(黄色= VFB、蓝色=软启动引脚)的范围捕获:
以下是使用开关使能引脚复位开关时的电压范围捕获(黄色= VFB、蓝色=软启动引脚)(请注意、无下电上电):
以下是电路板未发生故障(较轻负载)时的电压范围捕获(黄色= VFB、蓝色=软启动引脚):
请注意、底部水平光标为530mV、顶部水平光标为770mV。
感谢您的任何帮助!!