请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR50410-Q1 您好!
我正在设计一个基于降压转换器的电源、其输入为直流电来自铅酸电池、输入电压为9V-16V。 我的输出电压和电流要求分别为6V 和600mA。 我已决定将 LMR50410YQDBVRQ1用作转换器的降压开关稳压器。 请参考下面的原理图;

根据计算、当我保持纹波电流%为35时、我的电感值约为5uH。 您可以看到、在所附的图像中、我使用了10uH 的电感值、而不是5uH。 通过该 I back 计算得出的电感器纹波电流为17%。 由于该控制器具有内部补偿、这种高电感值是否会影响稳定性。 是否可以使用10uH 电感? 请建议。
此致、
Amit Kumar