请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC23513 各位同事好!
您能不能帮助我理解以下论点是否正确?
我们指定的爬电距离大于8.5mm。 第一个问题是、为什么我们无法指定精确的爬电距离、因为这是基于封装的?
如果查看尺寸、可以计算出7、40 + 1、465 + 1、465 = 10、33mm 的爬电距离(从引脚到引脚)。
客户正在寻找爬电距离为10mm 的器件、因此该器件是合适的器件。 如果是这种情况、您能评论一下吗?