This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:正确的方向是什么? 数据表不明确

Guru**** 2521250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922516/lm2776-what-is-the-correct-orientation-datasheet-is-ambiguous

器件型号:LM2776

我尝试使用 LM2776、但在给定5V 电压时、我焊接到原型的第一个电压爆炸。  由于数据表中显示的基准在实际封装中不存在、我想确保我的方向正确:

那么、引脚1是照片左上角吗?  或者、我是否让芯片后退?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我完全理解您的担忧。 这是一个旧器件、文档有时可能与实际封装不同。

    在所附的照片中、左上方的引脚应为引脚1- Vout。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Febin