This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:将 TL431用作稳压电源

Guru**** 1143370 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM4040-N, TL431LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922339/tl431-using-tl431-as-regulated-power-supply

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: LM4040-N

)TL431作为稳压电源,、但现在无负载输出电压不稳定、取代了 C1 (__LW_AT__104至103 μ F、 稳定性效果更好、但仍然存在较大的波动、我想问这个应用电路是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TL431具有 TL431数据表图16/18中指定的不稳定区域。 使用一个位于该区域之外的电容器非常重要。

    我们还制作 了一份应用手册来讨论这一点。 如果您需要一个不具有不稳定区域的2.5V 低成本稳压器、我将使用 LM4040-N

    如果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在阅读了规格之后、我不理解它。 您能否详细介绍一下、或者说我的应用程序有问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很乐意帮助您解释更多内容。 电容器 C1为104、100nF 或103、10nF。 这两个值都位于数据表图16的不稳定区域。 这意味着 TL431很容易不稳定、并且具有振荡和纹波。 我建议在 低 IKA 时将电容值增加到10uF 及以上或1nF 及以下、以确保稳定运行。 另一种选择是使用 P2P 的 TL431LI、它可以使用2.2uF 及以上的电容、而不是10uF。 或者、如果您只是使用 TL431创建稳定的2.5V 基准、则可以使用 LM4040-N 2.5V、该电压对于包括103和104在内的所有电容器都是稳定的。