This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:EN2引脚的功能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921842/bq51050b-functionality-of-en2-pin

器件型号:BQ51050B

你(们)好

我对 EN2引脚的功能有点困惑。 根据我的理解、此引脚用于设置优先级、如果此引脚为低电平、则首选 USB 有线充电。 这意味着如果 EN2上存在低电平,如果只有无线充电输入,它将通过该输入进行充电,但一旦插入 USB 电源,外部电池充电器将为电池充电。

请对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sevender、

    这是正确的、设置为低电平将为适配器设置无线充电优先级。 高电平将禁用适配器、并且仅使用无线充电。 如果您打算使用此功能、则需要为适配器输入添加额外的 FET。 查看图37。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。

    因此、我要将该 EN2引脚下拉至接地。 当适配器不在时、它将通过无线充电进行充电、并且每当适配器插入时、它将切换到适配器充电。 我是对的吗?

    请确认我的用例 scenerio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sevender、

    没错。  

    最棒的