This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:PMBus 页面的默认值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922279/tps53659-default-value-of-pmbus-page

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53622A

您好专家、

客户想了解有关 TPS53659和 TPS53622A 的信息、我们是否有 PMBus 页面的默认值?

例如、当我们读取电压值而不写入"page"时、默认情况下它是"page 0"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、TPS53659的 PAGE 默认值为0x00。 我们有此产品的注册文档、您可以通过离线电子邮件向我发送电子邮件以获取副本(这是一个门控器件、无法在线发布)。