This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:用作智能二极管

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922148/lm5069-use-as-a-smart-diode

器件型号:LM5069

您好!

我想将该器件用作智能二极管、以便在电机处于 REGEN 模式时停止能量返回输入源。

在 REGEN 期间、电压电平将从48V 上升到54V。

正常二极管会耗散功率。 因此、通过与现有 MOSFET (数据表中的图27中的 Q1)背对背添加另一个 MOSFET、我们能否实现智能二极管功能以及软启动功能。

我们已经在 系统中使用了图10中的电路(作为具有软启动功能的热插拔功能)。

这是我们在主 PSU 输出端需要的另一个电路、用于保护 PSU 免受 Regen 电压尖峰的影响。

谢谢你

Siva