This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:是否可以禁用 TS1和 TS2输入(即不将它们连接到热敏电阻/电阻网络)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922007/bq24196-is-it-possible-to-disable-the-use-of-ts1-and-ts2-inputs-ie-not-connect-them-to-thermistors-resistor-network

器件型号:BQ24196
主题中讨论的其他器件: BQ24192

是否可以禁用 TS1和 TS2输入(即不将它们连接到热敏电阻/电阻网络)、因为我们远程控制充电器、同时还监测电池温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24196类似于 BQ24192。

    谢谢、

    宁。