Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 主题中讨论的其他器件: BQ25710
我正在研究如何在需要19 - 24V 工作电压的便携式设备中使用2个 BQ25700A 器件。 电池单元结构为2组4S2P Lion。 我想为每个电池组使用 BQ25700A 进行充电、然后使用 OTG VBUS 在没有外部适配器时创建所需的19V 电源。
问题:
1) 1)您是否有任何有关如何并行使用它们的示例原理图?
2) 2) 1的 OTG 是否会阻止另一个 OTG?
3) 3)我认为5V 和3.3V 等低压电源可以是二极管或2个 VSYS 输出
4) 4)插入适配器后、是否可以打开 OTG 功能? (适配器可能是11 - 24V)?
谢谢