This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:更高 Vcc

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC27525, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921822/ucc27524-higher-vcc

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件:UCC27324UCC27525

尊敬的团队:

最初、客户使用 UCC27324、在浪涌测试期间、Vcc 引脚将受到尖峰损坏。

因此、我将升级 UCC27525、后者具有更高的 Vcc 至 P2P 替代。

但器件仍会损坏。

您是否有 Vcc 更高的 P2P 设备、我不知道吗?

或者、您是否建议保护电路?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 UCC27524拼写错误表示抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将通过电子邮件联系、讨论这个机会。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou