This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:IC 电容关断(放电)

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921869/tps54160a-ic-cap-off-blow-up

器件型号:TPS54160A

大家好、

我们现场有许多器件、可通过36V 锂离子电池(最大42V)运行 BLDC 电机。 同一总线(下面的 Sch 中的 MAIN_SUPPVE)也为主板供电。 我们在现场的大量器件上失去了5V 电源。 在分析器件日志时、我们观察到峰值电压高达58V、直流电平上升高达47V、持续时间约15秒。 尽管这些电平对于芯片和设计来说是可以接受的、但我们观察到转换器 IC 从同一点熔断。

我们在受控环境中付出了巨大的努力来重新创建它、但未能这样损坏芯片。 电容的位置能让我们对我们的问题有一些了解吗? 这是由过压、浪涌、温度还是其他原因引起的? 我们需要找出对已使用的电路板采取预防措施的确切原因、并在新设计中避免这种情况。

此致、

Gunay Turan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunay、

    输入陶瓷电容器可能与输入接线的电感发生谐振、该谐振回路具有非常高的 Q 因子、因为阻尼电阻器不足、因此在输入线路瞬态期间可能会产生高尖峰电压(>60V)。

    我们建议添加100uF 100V 电解电容、具有大约1 Ω 的高 ESR -0.2 Ω。 ESR 将有助于抑制谐振。

    B R

    Andy