您好!
我使用 TPS7H4001-SP 为处理器供电。
处理器需要同时连接 VDD_SENSE 和 SENSE_GND 引脚、以使远程感应正常工作。
在这种情况下、我对如何连接 SENSE_GND 引脚有一点影响。 我是否需要在布局中将其作为布线(而非平面)并将其连接到 TPS7H4001上的 GND 引脚?
这是我的遥感电路图。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 TPS7H4001-SP 为处理器供电。
处理器需要同时连接 VDD_SENSE 和 SENSE_GND 引脚、以使远程感应正常工作。
在这种情况下、我对如何连接 SENSE_GND 引脚有一点影响。 我是否需要在布局中将其作为布线(而非平面)并将其连接到 TPS7H4001上的 GND 引脚?
这是我的遥感电路图。
谢谢!
尊敬的 Jeff:
对延迟的回复表示歉意。 TPS7H4001-SP 没有"电势"遥感功能、因此、不会考虑由于接地路径中的寄生电阻而导致负载上 SENSE_GND 上升的情况。 您可以最好在 TPS7H4001-SP 接地端和负载处的 SENSE_GND 节点之间提供一条低阻抗路径。
如果已知负载接地路径中的损耗、则设置 VOUT 的电阻分压器可以稍微改变、以便提供更高 VOUT 的偏移、但提供相对于负载接地电位的确切目标电压。 对于确定偏移时的目标负载电流、这将保持为真。
请注意、我们正在开发支持差分遥感的新型降压转换器、该转换器应在2023年第2季度开始采样。
谢谢
Christian