This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4001-SP:使用遥感时如何将负感测引脚连接到 TPS7H4001

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4001-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166105/tps7h4001-sp-how-to-connect-negative-sense-pin-to-tps7h4001-when-using-remote-sensing

器件型号:TPS7H4001-SP

您好!

我使用 TPS7H4001-SP 为处理器供电。

处理器需要同时连接 VDD_SENSE 和 SENSE_GND 引脚、以使远程感应正常工作。

在这种情况下、我对如何连接 SENSE_GND 引脚有一点影响。 我是否需要在布局中将其作为布线(而非平面)并将其连接到 TPS7H4001上的 GND 引脚?

这是我的遥感电路图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    Christian 在周一之前不在办公室。

    我的理解是、接地感应需要与布线而不是平面进行开尔文连接。

    但是、我想请 Christian 发表评论、因为他可能还有其他一些他可以分享的见解或布局示例。

    他应能在下周早些时候作出答复。  

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wade! 感谢您的快速反馈!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对延迟的回复表示歉意。  TPS7H4001-SP 没有"电势"遥感功能、因此、不会考虑由于接地路径中的寄生电阻而导致负载上 SENSE_GND 上升的情况。  您可以最好在 TPS7H4001-SP 接地端和负载处的 SENSE_GND 节点之间提供一条低阻抗路径。  

    如果已知负载接地路径中的损耗、则设置 VOUT 的电阻分压器可以稍微改变、以便提供更高 VOUT 的偏移、但提供相对于负载接地电位的确切目标电压。  对于确定偏移时的目标负载电流、这将保持为真。

    请注意、我们正在开发支持差分遥感的新型降压转换器、该转换器应在2023年第2季度开始采样。

    谢谢

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian!