请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTH05060W 您好!
我们在 其中一个应用中使用 PTH05060WH。 该装置在过去8年中经过加工并正常工作。 现在环境规格略有变化。 我们需要一个存储温度 为–55°C 的模块 替代器件型号 的额定电流为6A 至10A。 请建议直接替换或等效模块 PTH05060WH。
Madhuri
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 其中一个应用中使用 PTH05060WH。 该装置在过去8年中经过加工并正常工作。 现在环境规格略有变化。 我们需要一个存储温度 为–55°C 的模块 替代器件型号 的额定电流为6A 至10A。 请建议直接替换或等效模块 PTH05060WH。
Madhuri
您好、Madhuri、
由于这些是较旧的"插入式电源"模块、因此未对该特定器件进行任何直接"可替换"升级。
但是、您可能可以将 PTH04T240W 作为入门工具、因为它具有与 PTH05060WAN 类似的以下功能:
此致、
Jimmy