This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:VFB 精度

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A, TPS51362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167254/tps51397a-vfb-accuracy

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件: TPS51362

大家好、

我们正在评估 TPS51397A 以替代 TPS51362。 根据数据表、VFB 精度如下所示。

TPS51362: ±1.0%(-10°C 至85°C)

TPS51397A:±1.0%(25°C)、±1.5%(-40°C 至125°C)

我们 希望 获得±1.0%(-10°C 至85°C)、但也希望了解 TPS51397A 如何按温度变化。 您是否具有 VFB 精度与温度曲线?   

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    很抱歉、我们没有您需要的曲线。 在整个温度范围内、请考虑±1.5%的 Vref 精度。

    TPS51397A 是之前 TPS51362的一个很好的替代方案。 让我知道 我还能做些什么 来帮助您 DIN。