大家好、
我的一位客户正在考虑使用 TPS2410。
但客户 有以下几个有关热关断功能和封装的问题。
请告诉我您的回复。
问题1. 客户知道当 器件结温超过135°C (典型值)时、热关断(TSD)电路工作正常。
但他们想知道 TPS2410为什么需要 TSD、因为他们认为使用外部 MOSFET 时器件不会变得很热。
问题2. 如果 TPS2410 变热、您能告诉我 器件 热关断电路在哪种情况下工作吗?
问题3. TPS2410有2种封装类型、TSSOP 14引脚和 UQFN 14引脚。
哪种封装在全球范围内很重要?
以及 从 两种类型中选择一种类型的因素。 尺寸是多少? 或组装原因、还是其他?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。