This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:是否有用于 ELVDD (4.6V)/ELVSS (-5V)的解决方案?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162627/tps65131-q1-any-solution-for-elvdd-4-6v-elvss--5v

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

大家好、

您能否为以下 OLED 规格推荐 AEC-Q100解决方案?

-。 ELVDD (4.6V)/ELVSS (-5V)

-。 电流:2.54A (典型值) /2.92A (最大值)

-。 功率:24.1W/27.7W

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您已经知道、TPS65131的电流限制为2A。 我是否知道您关注的项目的详细信息? 谢谢!

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    将在 CID 应用程序中使用 OLED 对器件进行评估。 如果您的器件有样片、请告诉我。

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们现在没有解决方案来满足此类电流规格。

    BR

    Patrick