您好、专家、
客户正在寻找一款充电电流为300mA (收尾电流为30mA)且具有 OTG、VSYS 输出(电源路径)、可编程接口和 OVP 功能的5Vin (USB)单节电池充电器解决方案。
我们正在考虑 BQ25618、但有一个有关 OTG 的问题需要与您澄清。
该产品只有一个 USB type-C 端口、它可以是电源输入或 OTG 5V 输出。
我的问题是、在升压模式下、VBUS 是否也与 PMID 电压相同、例如5V、我们是否可以在 VBUS 上连接附件、使 PMID 悬空?
我之所以提出这一要求、是因为我看到 DS 8.3.4中的说法、即在升压模式下、Q1将关闭、因此我不确定将附件连接到 VBUS 是正确的方法。
请您对此提供评论吗? 谢谢。
此致、
Allan