This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:输出电压上无负载时的功耗

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920776/tps62120-power-consumption-while-no-load-on-vout

器件型号:TPS62120

您好、

我们目前使用 TPS62120来获取12V 至3.3V 电压的输入电压。

该应用包含一个微控制器、该微控制器可读取一些传感器的数据。 控制器会进入休眠状态一段时间、唤醒、读取传感器、然后再次进入休眠状态。  

其理念是在睡眠期间尽可能降低功耗。

我们测试了 TPS 的功耗、因为我们在 PCB 上没有放置其他组件、但建议的设计布局:

功耗通过分流器和 oszi 进行测量。

12V 时的平均功耗为370uA、在输出电压上没有任何负载的情况下进行了测试。

这似乎很多。 这是从哪里来的? 没有电流流入输出端。

是否有任何关于避免消费的建议?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾、

    它采用特殊技术来执行精确的效率测量。  请参阅此应用报告"

    如果您有其他问题、请告知我们。