请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS59632-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS59603-Q1
各位专家:
当使用 TPS59632-Q1+TPS59603-Q1+外部 MOSFET 为 SOC 内核电源输出0.8V、100A 时、客户能否将降压转换器的 VIN 直接连接到12V 电池? 12V 电池的电压范围为10V-15V、是否会影响0.8V 输出的精度? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
当使用 TPS59632-Q1+TPS59603-Q1+外部 MOSFET 为 SOC 内核电源输出0.8V、100A 时、客户能否将降压转换器的 VIN 直接连接到12V 电池? 12V 电池的电压范围为10V-15V、是否会影响0.8V 输出的精度? 谢谢你。