This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59632-Q1:TPS59632-Q1+TPS59603-Q1应用

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59632-Q1, TPS59603-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920441/tps59632-q1-tps59632-q1-tps59603-q1-application

器件型号:TPS59632-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS59603-Q1

各位专家:

当使用 TPS59632-Q1+TPS59603-Q1+外部 MOSFET 为 SOC 内核电源输出0.8V、100A 时、客户能否将降压转换器的 VIN 直接连接到12V 电池? 12V 电池的电压范围为10V-15V、是否会影响0.8V 输出的精度? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、  

    可以 将降压转换器的 VIN 直接连接到12V 电池。  

    Vout 将由控制器环路调节。  

    谢谢