This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:1. 脉冲噪声测试设置2. 输出中的仿真 LED

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92611-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919540/tps92611-q1-1-impulse-noise-test-setup-2-simulation-led-in-output

器件型号:TPS92611-Q1

大家好、

我对 TPS92611-Q1有两个问题。 原理图如下所示。

在输出电压中设置时、无法通过以下测试。 (Vout 将损坏)、我们是否可以添加 ESD 二极管来通过测试?(如果 ESD 可能、您可以帮助建议 ESD 规格)或任何建议?

2、如果输出中没有 LED、可以使用电子负载来模拟 LED 吗? 我们如何设置 E-load 模式及其设置?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我想了解有关此案例的更多信息:

    1) 1)请描述测试标准、我无法从描述"失败"中找出问题;

    2)请尽可能详细地描述测试设置;

    3) 3)请描述故障现象、以及您如何判断非 LED 负载下的故障;

    4) LED 的功能与 E-load 不同,因此我建议您使用 LED 进行测试;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)请描述测试标准、我无法从描述"失败"中找出问题;

    如图所示、测试使用 VOUT (+)中的线圈连接到 LED 导线、并注入以图像形式显示的噪声。 故障意味着 TPS92611没有输出电压。  

    2)请尽可能详细地描述测试设置;

    如上。

    3) 3)请描述故障现象、以及您如何判断非 LED 负载下的故障;

    我的问题1和问题2是不同的问题。 问题1是使用 LED 并根据前一幅图像测试应用。

    4) LED 的功能与 E-load 不同,因此我建议您使用 LED 进行测试;

    如上。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的1个问题:我认为该测试超出规格、TI 还提供了一些 ESD 保护解决方案以达到相关级别。

    对于您的2个问题:您可以使用 CV 模式进行仿真。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能帮您建议 ESD 解决方案来通过测试吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部件是否满足要求?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd1e05u06.pdf?ts=1594111683798&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可以满足4级标准。