This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200的 VLDOIN

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920236/tps51200-vldoin-for-tps51200

器件型号:TPS51200

大家好、TI 目前正在使用 TPS51200为 DDR3 SDRAM 生成0.75V VTT 和 Vref。

我是否可以知道 VLDOIN 是否可以连接到3.3V 而不是1.5V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张飞、  

    TPS51200是一款线性稳压器。  

    VLODIN 可连接至3.3V、但功率损耗会大得多。  

    我建议将 VLODIN 连接到1.5V。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。