This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143的原理图检查

Guru**** 2394225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919609/lm5143-q1-schematic-check-for-lm5143

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

您能找到此原理图中的任何问题吗?

我需要将48V 转换为36V (19.4至26.4A)或24V (10.4A 至22.1A)

e2e.ti.com/.../150_2D00_0373_2D00_00_2D00_E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您能否下载以下用于 LM5143应用电路设计的计算工具?

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、

     但该设计工具的 VIN 为 Vin = 8V 至36V、

    我是否有任何原因无法设置 Vin = 48伏?

    谢谢、

      Craig Beiferman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    计算器随设计示例一起发布、 首先需要根据 Excel 的提示启用内容、然后只需更改黄色输入框中的参数。

    B R

    Andy