This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5150RUMEVM:有效输入电压电平

Guru**** 2533990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150RUMEVM, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920149/lm5150rumevm-valid-input-voltage-level

器件型号:LM5150RUMEVM
主题中讨论的其他器件: LM5155

尊敬的团队:

客户需要具有2~3V 输入电压至6V 输出电压/2A 输出电流的升压解决方案。

我们使用 LM5150RUMEVM 测试此规格、但无法获得预期的输出电压。  

看起来 AVCC 处于 UVLO 状态(2V<4.3V_UVLO)。

LM51501是合适的解决方案吗? 如果没有、请为我们分享 TI 解决方案。 谢谢。

 

此致、