This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069在 OVP &放大器、UVLO 计时器波形时使用

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919867/lm5069-lm5069-when-ovp-uvlo-timer-waveform

器件型号:LM5069

你(们)好

当 OVP 和 UVLO 时,计时器是否会有红色波形?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    否 计时器仅针对过流故障进行循环、但不会针对 UVLO、OVP 事件进行循环

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我是否可以 知道 LM5069引脚10栅极引脚。 可以使用 RC 延迟来调节软启动吗? 如下面的原理图 R31和 C40。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    是的、RC 应串联、然后连接到栅极引脚、如下所示。 这样、R 不会影响 MOSFET 的关断速度。

    此致、Rakesh