This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180的损坏是否由输出电容放电电阻引起?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919825/ucc28180-whether-the-damage-of-ucc28180-is-caused-by-discharging-the-output-capacitance-with-resistance

器件型号:UCC28180

当我断开电路时、我将使用电阻对输出电容放电。 这会导致 IC 损坏吗?

由于电路已打开和关闭很多次、因此会造成 IC 损坏。

此外、我在电源的输入端有一个浪涌电流吸收电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、

    UCC28180依赖来自电流感应电阻器的输入电流(输入电流)信息来确定功率可传递性。 我认为、由于存在多种导通和关断事件(类似于线路瞬变)、每个导通都会有一个通过电流感应电阻器的大电流脉冲。 我建议检查最大浪涌电流(浪涌电流电路)、并将其与 UCC28180通过电流感应电阻器设置的电流限制进行比较。  

    如果电流感应电阻器损坏、UCC28180的最大浪涌电流将损坏控制器。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将按照您的建议进行检查。