This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:通过 EN 引脚设置最小 Vin

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919254/tlv62585-setting-a-minimum-vin-by-en-pin

器件型号:TLV62585

大家好、

我正在使用 TLV62585开发锂离子电池电路、我想定义3.2V 的最小输入电压、因为在电池数据表中、最小电压为2.7V、而 TLV62585的 UVLO 为2.45V (最大值)。 是否可以使用 EN 引脚上的分压器将最小 Vin 设置为3.2V? 如果是、偏置电流是否可以更改分压器电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于 EN 引脚  对高电平和低电平输入电压具有宽容差、因此不能用作器件导通或关断的 VIN 感应。 最好是使用外部电路(比较  器)来精确检测输入电压并将其连接到器件的 EN 引脚。  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢!