This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:澄清了转换点电源电流的行为

Guru**** 2531240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919578/tps3840-q1-clarification-of-behavior-of-supply-current-at-point-of-transition

器件型号:TPS3840-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3840

数据表的第7.7节显示了不同工作温度点的电源电流与电源电压间的关系图(图7至9)。

所有这些曲线在经过 VIT-阈值时不会显示尖峰(或动态变化)。

这是不是一个遗漏、还是此时电流消耗的增加可以忽略不计(通过 VIT-的负向或正极)?

当 TPS3840直接连接到电源轨(无电阻分压器)时、这并不重要。  但是、如果在监测高电压时将电阻分压器与高阻值电阻器配合使用、则转换点的电流尖峰可能会导致振荡。

此时是否可以共享有关电源电流行为的其他信息:?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    据我所知、数据直接取自测试并被执行到数据表图形中:这些图形应该代表我们在针对这个器件的测试中注意到的准确行为。 话虽如此,在图形的“拐点”上注意到的瞬态有可能被滤除。 我将此查询转发给设计人员、以查看他们是否对我们的器件在拐点的性能有任何意见。 让我们通过电子邮件结束。

    谢谢、
    Abhinav。