请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61440-Q1 主题中讨论的其他器件:LM61440、 LM61460
您好!
-根据 LM61440数据表、当输出电压为5V 且 Fsw 为400kHz 时、L1应为8.2uH。 但在 EVK 设计中、电感器值为4.7uH。 请详细说明这一点吗?
-在 EVK 布局设计中,我注意到您将所有 VIN_EMI 移到了 PCB 的底部,同时您可以将其保持在顶层,并在顶层和层1中形成禁止区域。 请详细说明这一点吗? 它是否用于隔离目的?
-此外、我注意到您使用 GND 过孔屏蔽了 VIN 布线、但 VIN_EMI 却不一样。 请详细说明这一点吗?
谢谢。。。
Mahmoud